Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las principales diferencias entre los medidores ION8600 y ION8650?
Problema:
Identificar las diferencias entre los medidores ION8600 y ION8650
Línea de Producto:
Equipos de medición
ION 8650/8600
Ambiente:
Hardware y Software
Porque:
Resolución:
1. ION 8650 tiene un rango de corriente única de alta precisión (2 veces más preciso que los estándares ANSI / IEC Class 0.2 de 0.010A-20A), mientras que ION8600 tiene una clase de precisión de 0.2 (IEC, ANSI).
2. ION 8650 tiene 1024 muestras / ciclo de captura de forma de onda para todos los canales de voltaje y corriente, mientras que ION 8600 tiene 256 muestras / ciclo de captura de forma de onda.
3. Mayor capacidad de memoria disponible en el ION8650A / B / C (128Mb / 64Mb / 32Mb), mientras que para el ION8600A / B / C (10Mb / 4Mb / 2Mb).
4. ION8600 no tiene disponible el protocolo IEC 61850.
5. ION8650 tiene la opción de tener comunicación por módem celular a través de Verizon.
Adjuntamos fichas tecnicas como información adicional.
Identificar las diferencias entre los medidores ION8600 y ION8650
Línea de Producto:
Equipos de medición
ION 8650/8600
Ambiente:
Hardware y Software
Porque:
Diferencia entre medidores ION8650/8600
Característica del equipo ION8650/8600
El medidor ION8650 reemplaza el ION8600
Resolución:
1. ION 8650 tiene un rango de corriente única de alta precisión (2 veces más preciso que los estándares ANSI / IEC Class 0.2 de 0.010A-20A), mientras que ION8600 tiene una clase de precisión de 0.2 (IEC, ANSI).
2. ION 8650 tiene 1024 muestras / ciclo de captura de forma de onda para todos los canales de voltaje y corriente, mientras que ION 8600 tiene 256 muestras / ciclo de captura de forma de onda.
3. Mayor capacidad de memoria disponible en el ION8650A / B / C (128Mb / 64Mb / 32Mb), mientras que para el ION8600A / B / C (10Mb / 4Mb / 2Mb).
4. ION8600 no tiene disponible el protocolo IEC 61850.
5. ION8650 tiene la opción de tener comunicación por módem celular a través de Verizon.
Adjuntamos fichas tecnicas como información adicional.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: