¿Qué protocolos están disponibles a través de la conexión de módem celular en un medidor ION8650?
Problema:
Protocolos módem celular para medidor ION8650

Línea de Producto:
ION8650

Ambiente:
Hardware y Software

Porque:
Protocolos para módem celular en ION8650
Configuración Medidor ION8650

Resolución:
Los siguientes protocolos se pueden utilizar para comunicarse con un módem celular:

Modbus TCP
DNP V3.00
ION

Para mayor información puede consultar el documento adjunto

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
PLSED310027EN.pdf [1.94 MB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: