Los medidores ION8600 y ION8650 muestran el mensaje "CONFIGURATION MODE LOCKED OUT" en el panel frontal

Problema:
Bloqueo operación desde panel

Línea de Producto:
ION8650

Ambiente:
Hardware

Porque:
Bloqueo panel de operación.
Configuración desde ION Setup.

Resolución:
La configuración de ION8600 / 8650 a través del panel frontal se ha configurado para que no se permita manipular el equipo desde el panel. Acceda al medidor a través de comunicación mediante ION Setup o ION Designer. Encuentre el módulo Opciones de visualización y cambie el ajuste del registro de configuración denominado "Programación del panel frontal" a "Permitido".

Lo invitamos a revisar la FAQ FA355913
¿Qué es ION Setup?: Software y Manual de usuario
https://www.se.com/co/es/faqs/FA355913/

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: