¿Es posible utilizar el Canalis KN y KS con corriente continua?
Sí es posible. Los valores de la tensión de aislamiento de las canalizaciones prefabricadas KN y KS es la misma que para corriente alterna.

KS -> 690V
KN -> 500V

Los efectos térmicos, es decir, la potencia disipada por la canalización es la misma en corriente alterna que en continua.

Pac = Pdc

En función del tipo de conexión la intensidad máxima es la descrita en la tabla adjunta:

¿Es posible utilizar el Canalis KN y KS con corriente continua? alterna

¿Es posible utilizar el Canalis KN y KS con corriente continua? alterna

¿Es posible utilizar el Canalis KN y KS con corriente continua? alterna

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: