¿Cómo se logra la fuga a tierra y la protección de falla a tierra en los interruptores de circuito Masterpact?

Problema:
¿Cómo se logra la fuga a tierra y la protección de falla a tierra en los interruptores de circuito Masterpact?

Linea de Producto:
Mastepact

Ambiente:
Hardware

Porque:
Fuga a tierra y la protección de falla a tierra en los interruptores

Resolución:

-Micrologic 6 proporciona protección de falla a tierra residual O protección de retorno a tierra de la fuente.
-Micrologic 7 proporciona protección de fuga a tierra.

La protección residual contra falta a tierra se proporciona calculando la suma vectorial de las corrientes del instrumento CT secundario. En los interruptores automáticos 3P, el TC en el conductor neutro está fuera del interruptor automático. En nuestra oferta, este CT es el "sensor externo para protección a tierra y neutral". Para interruptores de circuito de 4 polos no necesitamos el sensor de neutro externo porque está integrado en el polo neutral del interruptor de circuito.

La protección de retorno a tierra de la fuente utiliza un sensor externo especial (SGR + MDGF). Esta función mide directamente la corriente de falla que retorna al transformador a través del cable de tierra. La corriente de falta de aislamiento se mide en el enlace de neutro a tierra del transformador de BT.
Las protecciones residuales de retorno a tierra y de falla a tierra no se pueden lograr al mismo tiempo en un interruptor automático con Micrologic 6.
En los diagramas anteriores, vea los diferentes diagramas de conexión para las protecciones de falla a tierra y de retorno a tierra.
diagrama1

La función de protección contra fugas a tierra protege principalmente a las personas contra el contacto indirecto porque una corriente de fuga a tierra puede provocar un aumento en el potencial de las partes conductoras expuestas. Para la protección de fuga a tierra, se necesita un sensor rectangular externo. El sensor rectangular externo es necesario para la protección de fuga a tierra para todos los interruptores automáticos 3P y 4P.diagrama2

La protección contra fugas a tierra se puede lograr SÓLO en las unidades de disparo Micrologic 7 que utilizan un sensor rectangular externo.

Residual ground faultSource ground returnEarth leakage
Micrologic 6External neutral sensor for 3P circuit breakersSGR + MDGFNOT POSSIBLE
Micrologic 7NOT POSSIBLENOT POSSIBLEExternal rectangular sensor

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: