Problema:
Desconocimiento en la función del módulo I/O para interruptores
Línea de producto:
MCCB, MasterPact NW
Ambiente:
Hardware
Porque:
El número de referencia del módulo IO es LV434063.
El módulo de aplicación de entrada / salida “I/O” para los interruptores de baja tensión forma parte de un sistema ULP con funcionalidades y aplicaciones integradas para mejorar las necesidades de la aplicación:
Aplicaciones predefinidas:
La aplicación predefinida agrega nuevas funciones a la IMU de una manera simple:
Los recursos no asignados a la aplicación predefinida son gratuitos para aplicaciones adicionales definidas por el usuario:
Las aplicaciones definidas por el usuario están disponibles dependiendo de:
Desconocimiento en la función del módulo I/O para interruptores
Línea de producto:
MCCB, MasterPact NW
Ambiente:
Hardware
Porque:
- Funcionalidades del módulo I/O
- Aplicaciones predefinidas.
El número de referencia del módulo IO es LV434063.
El módulo de aplicación de entrada / salida “I/O” para los interruptores de baja tensión forma parte de un sistema ULP con funcionalidades y aplicaciones integradas para mejorar las necesidades de la aplicación:
- La arquitectura del sistema ULP se puede construir sin restricciones utilizando la amplia gama de disyuntores.
- La aplicación de I/O cumple con las especificaciones del sistema ULP.
- Se pueden conectar dos módulos de aplicación de I/O en la misma red ULP.
- Masterpact NW
- Masterpact NT
- Compact NS1600b-3200
- Compact NS630b-1600
- Compact NSX100-630 A.
- 6 entradas digitales que se autoalimentan para contacto seco o pulsado NO y NC
- 3 salidas digitales que son relé biestable (5 A máximo)
- 1 entrada analógica para sensor de temperatura Pt100.
Aplicaciones predefinidas:
La aplicación predefinida agrega nuevas funciones a la IMU de una manera simple:
- Selección por el interruptor giratorio de la aplicación en la I/O, que define la aplicación con asignación de entrada / salida predefinida y diagrama de cableado.
- No se requiere configuración adicional con la herramienta de ingeniería del cliente.
Los recursos no asignados a la aplicación predefinida son gratuitos para aplicaciones adicionales definidas por el usuario:
- Gestión
- operación del interruptor
- control de luz y carga
- Personalizado
Las aplicaciones definidas por el usuario están disponibles dependiendo de:
- la aplicación predefinida seleccionada
- los recursos de E / S (entradas y salidas) no utilizados por la aplicación.
- protección
- control
- gestión de la energía
- seguimiento.