Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo guardar el histórico de alarmas en un fichero CSV en una memoria externa mediante el software GP-PRO EX?
Los pasos a seguir para guardar el histórico de alarmas en una memoria externa mediante el software de programación GP-PRO EX, son los siguientes:
1) Habilitar la opción para almacenar los datos en una memoria externa.
Ir al menú Proyecto -> Ajustes del sistema -> Unidad del display
Ir a la pestaña “Modo” y habilitar la opción “Almacenamiento de los datos a la tarjeta CF” dentro del recuadro “Configuración de la tarjeta de memoria”.
Tenemos que indicar donde almacenaremos los datos. Puede ser en una tarjeta SD o en una memoria USB.
NOTA 1: Algunos modelos de pantalla no admiten tarjeta SD.
También tenemos que configurar una dirección de control. En el ejemplo está configurada la %MW0000.
NOTA 2: Hay que tener en cuenta que se usara esta palabra de control para indicar la acción que queremos realizar, pero también se usa la dirección consecutiva para indicar el nombre del fichero. Por consiguiente, tenemos que asegurarnos que las dos direcciones están libres y no se utilizan para ninguna otra finalidad.
En función del código que introducimos en la dirección de control, le indicamos la operación que queremos realizar. En la misma palabra de control, la pantalla nos devolverá un código de estado para indicarnos si la operación se ha realizado correctamente o no.
En la siguiente tabla se muestra las diferentes acciones que se pueden realizar:
Para el caso de las alarmas, usaremos los códigos del 0005h al 000ch en función del bloque de alarmas que usemos o queramos almacenar.
Los históricos de alarmas se almacenan en una carpeta llamada “Alarm” con el siguiente nombre:
2) Configurar la acción para almacenar el histórico de alarmas en un archivo CSV
Para ejecutar esta acción se puede usar un pulsador o una función D-Script.
Si usamos un pulsador tendremos que realizar dos acciones:
a) Indicar el nombre del fichero
En este ejemplo incrementamos en una unidad el número del fichero.
b) Indicar la acción a realizar
Estamos escribiendo un 5 en hexadecimal para indicar que queremos almacenar el histórico de alarmas del bloque 1.
Se adjunta documento con la explicación.
NOTA: Partimos de la suposición que ya se sabe cómo se configuran las alarmas y el histórico de alarmas.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Producto:
Explora más
Producto: