¿Es posible colocar un enclavamiento P1 entre cabinas SM6 modelo DM1 y una IM?
El P1 es un enclavamiento cruzado y entre la cabina de interruptor automático DM1 y una cabina de interruptor-seccionador IM si se puede poner un enclavamiento cruzado. Hay que tener en cuenta que si se va a pedir estas celdas con este tipo de enclavamiento, se debe indicar que tipo de DM1 se requerirá.
¿Es posible colocar un enclavamiento P1 entre cabinas SM6 modelo DM1 y una IM?

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: