Buscar Preguntas Frecuentes
¿Dónde debo conectar el potenciómetro SZ1RV1202 a las unidades de los variadores Altivar?
Problema
Conexión Altivar
Línea de producto
Altivar
Ambiente
Hardware
Porque
Documentos adicionales
Resolución
El número de parte del potenciómetro; SZ1RV1202 debe conectarse a una de las entradas analógicas de 0 ... 10 V en los variadores de velocidad variable ATVxxxx:
Explicación de conexión:
![Imagen1 Imagen1](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009Fo3fQAC&oid=00DA0000000abSm)
Conexión Altivar
Línea de producto
Altivar
Ambiente
Hardware
Porque
Documentos adicionales
Resolución
El número de parte del potenciómetro; SZ1RV1202 debe conectarse a una de las entradas analógicas de 0 ... 10 V en los variadores de velocidad variable ATVxxxx:
- ATV12 (o ATV11): toda la resistencia del potenciómetro entre los terminales +5 V y 0 V, y el punto variable en el terminal AI1
- ATV21: toda la resistencia del potenciómetro entre los terminales PP y CC, y el punto variable en el terminal VIA
- ATV212: toda la resistencia del potenciómetro entre los terminales PP y CC, y el punto variable en el terminal VIA
- ATV312 (o ATV31): toda la resistencia del potenciómetro entre los terminales +10 y COM, y el punto variable en el terminal AI1
- ATV320: toda la resistencia del potenciómetro entre los terminales +10 y COM, y el punto variable en el terminal AI1
- ATV61 y ATV71: toda la resistencia del potenciómetro entre los terminales +10 y COM, y el punto variable en el terminal AI1
- ATV630 y ATV930: toda la resistencia del potenciómetro entre los terminales +10 y COM, y el punto variable en el terminal AI1
Explicación de conexión:
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Categoría:
Explora más
Categoría: