Buscar Preguntas Frecuentes
NetBotz Room Monitor 355/455 POE Especificaciones de energía
Problema:
Especificaciones de alimentación del monitor de sala NetBotz 355/455 POE
Línea de producto:
NetBotz
Ambiente:
Hardware
Causa:
Especificaciones POE
Resolución:
NetBotz 355 y 455 son dispositivos POE clase 0.
El estándar IEEE 802.3 para el suministro de energía a través de Ethernet permite que el dispositivo suministre energía para usar un voltaje entre 36-57 V DC. El voltaje nominal es de 48 V con una corriente de 10-400 mA, sujeto a una potencia de carga máxima de 15.40 vatios.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: