Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la aplicación y uso del regulador de Voltaje LE600?
Problema:
Aplicaciones y uso del regulador de Voltaje LE600
Ambiente:
Todos
Resolucion:
Aplicaciones
PRECAUCIÓN:
El consumo total de energía de todos los equipos enchufados en la Línea-R no debe exceder la clasificación de "Potencia máxima de potencia de salida" que figura en la tabla de Especificaciones. Una carga total que supere esta clasificación causará que el interruptor / disyuntor de alimentación se "desconecte".
El Line-R está diseñado para su uso con equipos sensibles al voltaje, tales como: computadora, monitor, impresora de inyección de tinta, escáner o fax. También está diseñado para su uso con electrodomésticos (televisores, estéreos, reproductores de CD, etc.).
Los artefactos que no son adecuados para usar con la Line-R son artículos tales como refrigeradores, congeladores, herramientas eléctricas, acondicionadores de aire, deshumidificadores, mezcladores o cualquier dispositivo que emplee un motor de CA para su funcionamiento. No debe usarse con equipos de mantenimiento de la vida y cualquier dispositivo con un requisito de potencia que supere la clasificación de "Potencia máxima de potencia de salida" enumerada en el
Tabla de especificaciones.
Aplicaciones y uso del regulador de Voltaje LE600
Ambiente:
Todos
Resolucion:
Aplicaciones
PRECAUCIÓN:
El consumo total de energía de todos los equipos enchufados en la Línea-R no debe exceder la clasificación de "Potencia máxima de potencia de salida" que figura en la tabla de Especificaciones. Una carga total que supere esta clasificación causará que el interruptor / disyuntor de alimentación se "desconecte".
El Line-R está diseñado para su uso con equipos sensibles al voltaje, tales como: computadora, monitor, impresora de inyección de tinta, escáner o fax. También está diseñado para su uso con electrodomésticos (televisores, estéreos, reproductores de CD, etc.).
Los artefactos que no son adecuados para usar con la Line-R son artículos tales como refrigeradores, congeladores, herramientas eléctricas, acondicionadores de aire, deshumidificadores, mezcladores o cualquier dispositivo que emplee un motor de CA para su funcionamiento. No debe usarse con equipos de mantenimiento de la vida y cualquier dispositivo con un requisito de potencia que supere la clasificación de "Potencia máxima de potencia de salida" enumerada en el
Tabla de especificaciones.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: