{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Dónde puedo encontrar las hojas de datos de seguridad de material (MSDS) para baterías utilizadas en los sistemas UPS de APC?

Problema:

Necesito la hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) o la hoja de datos de seguridad (SDS) para varios productos UPS de APC.


Línea de productos:

Todas las UPS de APC


Entorno:

Todas las UPS de APC


Causa:

La mayoría de las baterías utilizadas en los sistemas de suministro de energía ininterrumpida (UPS) de APC by Schneider Electric y los cartuchos de batería de reemplazo (RBC) están dentro de los cartuchos y son baterías selladas, no derramables y de plomo ácido sin mantenimiento. Las baterías son un artículo fabricado que consiste en una carcasa sellada de plástico, terminales y tapas de ventilación del disipador de llamas. El color de la carcasa varía. El electrolito se encuentra dentro del estuche y consiste en el electrolito que se mantiene cautivo en una alfombra de vidrio adsorbido (AGM) o matriz de gel. No hay electrolitos "libres" para salir del estuche. En condiciones normales de uso y manejo, no hay contacto con los componentes internos de la batería ni con los peligros químicos. En condiciones normales de uso y manejo, estos productos no emiten sustancias reguladas o peligrosas. La vida útil de diseño de una batería sellada de plomo ácido es de 3 a 5 años, según los factores ambientales. El uso de las baterías después del final de su vida útil de diseño puede ocasionar fugas de electrolito.

En pocos casos, también se utilizan cartuchos de batería de reemplazo (RBC) con celda de iones de litio de alta potencia, basados en fosfatos. Estas baterías se utilizan estrictamente en determinados modelos de la familia Back-UPS Connect.

Resolución:

En este artículo se incluyen los MSDS actuales. Si no se incluye, comuníquese con su CCC local.

Nota: Para todos los UPS que utilizan baterías VRLA, MSDS es el paquete de baterías de ácidos de plomo SDS_EU_EN_V1.9 o el paquete de baterías de ácidos de plomo SDS_NAM_EN_V1.9 (para América del Norte)

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
SRYLBM_UN38-3-5 Test Summary.pdf [1.11 MB]
Easy UPS Battery Pack -PB EN SDS v1-5 (1) (1).pdf [933.74 KB]
UN38-3-5 Test Summary APCRBC173-LI_V1.0.pdf [1.09 MB]
APCRBC173-LI_NAM_EN_SDS_V1.2.pdf [698.6 KB]
SRYLBM-LI_NAM_EN_SDS_V1.2.pdf [681.74 KB]
SRYLBM-LI_EU_EN_SDS_V1.2.pdf [672.18 KB]
SRTL50RMBP1U-LI SDS.pdf [943.25 KB]
SRTL-LI_EU_EN_SDS_V1.5.pdf [728.32 KB]
Lead Acid Battery Pack SDS_NAM_EN_V1.9 (3).pdf [984.69 KB]
SMTL750_1000_1500_LI_NAM_EN_SDS_V1.1(Without air transport).pdf [684.83 KB]
APCRBC174-LI_NAM_EN_SDS_V1.1.pdf [738.4 KB]
SCL400_500-LI_NAM_EN_SDS_V1.3.pdf [740.67 KB]
SRVL48RMBP2U, SRVL48RMBP3U-LI_NAM_EN_SDS_V1.1.pdf [707.56 KB]
SRTL-LI_NAM_EN_SDS_V1.5.pdf [709.13 KB]
Lead Acid Battery Pack SDS_EU_EN_V1.9 (1).pdf [884.48 KB]
Easy UPS Battery Pack -PB EN SDS v1-5.pdf [933.74 KB]