¿Qué pasos debo seguir para instalar y configurar mi SAI Back-UPS?
Línea de producto:
Back-UPS de APC.

Entorno:
Hardware

Porque:
Cómo es la forma correcta de conectar por primera vez mi Back UPS

Resolución:

1. Acabo de comprar un producto Back-UPS ¿cómo empiezo?
Ubique el manual del usuario y siga cuidadosamente sus instrucciones de instalación.

2. ¿Cuál es el error más común al configurar un producto Back-UPS?
Todos los productos Back-UPS se envían con sus baterías desconectadas para cumplir con el departamento de transporte. Todos los productos Back-UPS actuales seguirán encendidos con la batería interna desconectada, sin embargo, también emitirán una alarma sonora repetitiva y un ícono parpadeante hasta que se conecte la batería interna. Consulte el manual del usuario del producto Back-UPS para obtener instrucciones sobre cómo conectar la batería.

3. ¿Cuántos equipos puedo conectar al producto Back-UPS?
Todos los productos Back-UPS tienen una clasificación de vatios que denota la máxima potencia que puede enchufar a las salidas de la batería y aún tiene tiempo de funcionamiento durante una perturbación de la alimentación. Por favor, consulte el manual de usuario para esta calificación. Si se excede la clasificación, el producto Back-UPS estará sobrecargado.

4. ¿Cuál es la diferencia entre las "salidas solo de protección contra de sobretensión" y las "salidas de protección contra sobretensiones más respaldo"?
En caso de falla de energía, cualquier cosa conectada a las "salidas de protección de sobrevoltaje más respaldo" (suponiendo que no se exceda la clasificación de vatios, ver pregunta 3) será energizada por la batería interna dentro del producto Back-UPS, mientras los equipos enchufados a las "salidas solo de protección contra de sobretensión" no recibirán energía.

5. ¿Cómo sé qué enchufar? ¿Dónde?
Esto depende del usuario. APC recomienda que la computadora y el monitor se enchufen en las "salidas de protección contra sobretensiones más respaldo" y, al igual que con cualquier otro dispositivo, debe preguntarse a sí mismo: "Cuando se interrumpa la energía, ¿necesito ... Inserte función del dispositivo?"

Ejemplo: Usted tiene un monitor de 15 pulgadas, una computadora de escritorio pequeña, una impresora, un escáner, un módem, parlantes y un concentrador USB.

- Cuando se corta la energía, ¿necesito apagar la computadora? Sí, entonces esto iría a las salidas de la batería.
- Cuando se apaga, ¿necesito imprimir desde la impresora? No, entonces la Impresora se enchufa en las salidas de sobretensión.
- Cuando se apaga, ¿necesito escanear algo? No, entonces el Escáner se enchufaría a las salidas de sobretensión.

Y lo repetirías con el resto del equipo. Si resulta que tiene más cosas que necesitan tomas de corriente con protección contra de sobretensión, se recomienda que adquiera un protector de sobretensión APC. Y si necesita más tomacorrientes con batería de respaldo, se recomienda comprar un producto adicional APC Back-UPS teniendo en cuenta que no exceda la clasificación de vatios.

6. Ahora que tengo configurado el producto Back-UPS, ¿cuánto tiempo debo esperar para poder usar mi computadora?
Puede usar su computadora inmediatamente después de que se haya configurado. Sí, la batería deberá cargarse por completo, pero se puede cargar mientras usa su sistema. Recomendamos precaución en caso de que haya una perturbación de alimentación y la batería se agote, su sistema podría caer. Por favor, consulte su manual de usuario para conocer los tiempos de carga.

7. ¿El producto Back-UPS carga su batería interna cuando está apagada?
Sí, todos los productos Back-UPS que cargan la batería interna mientras están apagados aceptan para el modelo Back-UPS Office BF250 y el modelo Back-UPS ES BE325XX.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: