¿Es posible configurar el Tesys T a distancia? ¿A través de la red o del bus o es necesario hacerlo punto a punto?
Problema
Configuración Tesys T
Línea de producto
Tesys T
Entorno
Todos
Porque
se requiere conocer software de programacion para Tesys T y tipo de cable de conexión
Resolución:

Es posible configurar a distancia el Tesys T en los siguientes casos:1) Desde el PC (tanto con LTM CONF como con SoMove), a través del puerto de entrada de comunicación de un Tesys T en Ethernet (LTMR**E**).2) Desde el PC (tanto con LTM CONF como con SoMove), a través del puerto de comunicación de un Tesys T en MODBUS (LTMR**M**), mediante el uso de una pasarela MODBUS TCP/IP a MODBUS serie.3) A través del bus en todos los casos, estando el Tesys T en modo configuración (registro 601, bit 0 = 1).

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: