¿Cómo se instala los seccionadores Tesys Vario en cofre?
Problema:
Desconocimiento del procedimiento de instalación de los seccionadores Tesys Vario en cofre

Línea de producto:
Tesys Vario

Ambiente:
Hardware

Porque:
  • Realizar una correcta instalación del equipo
  • Instalación de accesorios
Resolución:


TeSys Vario / Mini-Vario es una gama de seccionadores de seguridad de 12 A a 175 A. La solución ofrece una opción flexible de opciones de montaje y caja para el arranque local o la parada de motores, a continuación, veremos un ejemplo de montaje para la gama, en el archivo adjunto encuentra el manual de instalación para la gama de equipos en cofre.

Pasos para la instalación del seccionador Vario en el cofre:

En la siguiente imagen, se observa el procedimiento de ajuste de la caja en el muro, tener en cuenta que los tornillos no vienen suministrados con el equipo.

VARIO 1

Se observa la correcta instalación de los accesorios para el seccionador Vario, adicional de la posición en la cual debe ingresar el Vario al cofre para que enganche en el riel de montaje.

VARIO 2
Después de instalar el Vario dentro del cofre se puede proceder con el cierre, teniendo en cuenta el cableado previo de las fases de línea, la maneta del seccionador permite general bloqueo por medio de candado como se observa en la imagen abajo.


VARIO 3

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
instalacion vario.pdf [11.19 MB]
Explora más
Producto:
Explora más
Producto: