¿Cómo accedo a las tablas de entrada y salida Com Scanner en la unidad de proceso Altivar?

Ambiente :
Equipos de control industrial.

Linea de producto :
Variadores de Velocidad, IDVSD

Causa :
Numero de Parte

Resolución :

Recuerde Powercycle the Drive después de cualquier cambio de comunicación
Programación de configuraciones de comando:
[Configuración completa] [Comando y referencia]
Para la velocidad de comando desde la red, programe:
[Ref Freq 1 Config] Fr1 - Configurado en [Ethernet integrado] Eth
[Conmutación de Ref 1B] rCb - Configurado en [Ref Freq Channel 1] Fr1
[Modo de control] CHCF - Configurado en [No separ.] SIM
Configuración de comunicación del programa (desde SoMove)
[Lista de parámetros] [Fieldbus] [Modbus TCP / Ethernt IP]
Configurar Drive Protocol (ATV900)
Protocolo Ethernet - Configurado en Modbus TCP
Al mando de la unidad
Usando las características del perfil IO:
[Configuración completa] [Comando y referencia] [Modo de control] - Configurado en "IO"
Palabra de comando - 8501
Palabra de 16 bits (Bit 0, 1, 2 ..... 15)
Start / Stop debe encender el bit 0 (primer bit)
Escribe un 1 para comenzar
Escribe un 0 para parar
Los bits 1 a 15 se pueden asignar a otras funciones de la unidad, como el restablecimiento de fallas
Referencia de velocidad
Palabra de referencia de velocidad:
8502 (Hz) y 8602 (rpm)
Uso de las características CIA402 (Perfil DriveCom):
Funciona con todas las referencias
[Modo de control] a [No separ.] O [Separar]
Palabra de comando - 8501
Sin palabra de 16 bits
Start / Stop
Drive mostrará nSt en la esquina superior izquierda.
Se debe escribir una secuencia de valores en el disco:
6, 7 y 15 valores decimales
Alternar entre 7 y 15 para iniciar y detener
Referencia de velocidad
Palabra de referencia de velocidad:
8502 (Hz) y 8602 (rpm)

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: