¿Como puedo realizar la instalación de los contactos Auxiliares para Masterpact NW Fijo?
Problema:
Desconocimiento de la instalación del bloque de contactos auxiliares OF para Masterpact NW fijo

Línea de producto:
Masterpact NW

Ambiente:
Hardware

Porque:
  • Realizar una correcta instalación del equipo
  • Instalación de accesorios
Resolución:
El bloque de contactos auxiliares OF, Referencia: 48198, nos permite tener señales adicionales de estados del interruptor, (cerrado – abierto), en la siguiente imagen veremos paso a paso la correcta forma de instalación.

Nota: tener en cuenta que el equipo debe estar en posición abierto, y con el resorte de rearme automático sin cargar.
4819848198-2
Para más información de la guía de instalación, se adjunta PDF.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
MONTAJE BLOQUE DE CONTACTOS NW.pdf [689.04 KB]