¿Es normal el movimiento en el punto de contacto de los polos principales de los EZC y teniendo el tornillo con el torque al máximo?

Ambiente :
Cableado de interruptor

Línea de productos :
Interruptores MCCB

Causa :
Inquietud en instalación interruptor

Resolución :
Este fenómeno que observan es normal, por diseño específicamente es para disponer de una tolerancia para el cableado de los conductores, sobre todo cuando estos son en barra (Que no son muy flexibles).
Pueden observar la temperatura en bornes de los interruptores que ya están operativos; esta no tiene que superar la temperatura de operación permanente de los cables (70°C para los conductores aislados en PVC y 90°C para los conductores aislados en polietileno reticulado).

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: