{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Buscar Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son las posibilidades de conexión para programar una CPU de Zelio Logic desde un PC con el software Zelio Soft instalado?

Problema
Programación Zelio Logic

Línea de producto
Zelio Logic

Ambiente
Software

Porque
Comunicación con el relé Zelio a través de ZelioSoft

Resolución

Las posibles conexiones para programar un Zelio Logic desde el PC son:

1) Conexión por cable: a través de enlace serie utilizando el cable RS232 referencia SR2CBL01 ó mediante el cable USB SR2USB01.

2) Enlace sin hilo: mediante la tecnología Bluetooth haciendo uso de la interface para Zelio con referencia SR2BTC01 (también es posible dotar al PC de esta tecnología, si no la incorpora, instalando el adaptador VW3A8115).

3) Enlace por módem: conectando la CPU de Zelio a un módulo de comunicación SR2COM01 y utilizando módems SR2MOD01 o SR2MOD02 (en función de si se desea conexión telefónica o radiofónica respectivamente.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Zelio Logic SR2/SR3Harmony Control Relays
Explora más
Rango:
Zelio Logic SR2/SR3Harmony Control Relays