¿Cómo se debe realizar el montaje de los toroidales diferenciales para las unidades de control Micrologic 7.X - Masterpact?
Problema:
Realizar una correcta instalación del toroide diferencial

Línea de producto:
Masterpact NW, NT

Ambiente:
Hardware

Porque:
  • Desconocimiento en los diagramas de instalación
  • Necesidad del manual de la unidad de control Micrologic 7.X

Resolución:
  • Los toroidales diferenciales se deben cablear desde los tres bornes: M1, M2 y M3 hasta la unidad de control Micrologic 7.x, para su conexionado, se adjunta el extracto del último catálogo en inglés, con el esquema indicado. Se anexa adicional el Manual del Usuario de las Unidades de Control Micrologic: 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A.
  • Al tratarse de un toroidal diferencial, la posición es indistinta, aunque por razones prácticas de identificación, se recomienda con la pegatina hacia arriba y colocado en las barras de cobre de los polos de salida del interruptor "aguas abajo del interruptor". Los toroidales diferenciales rectangulares pesan 20 kilos aprox. y su fijación debe ser robusta a la estructura del armario, mediante traveseros metálicos en ancho y profundidad, de forma que el interruptor y sus barras de cobre no tengan que soportar ningún peso.
  • Atención: Los toroidales diferenciales de las unidades de control Micrologic 7.x son específicos. Las unidades de control Micrologic 7.x, no funcionan con los toroidales diferenciales de la gama Vigirex. NO es posible utilizar los toroidales rectangulares de la gama Vigirex con las unidades de control Micrologic 7.x, porqué son diferentes internamente y con las conexiones distintas; deben conectarse los tres bornes del toroidal rectangular a los bornes específicos de la Micrologic 7, a diferencia de los diferenciales Vigirex que sólo deben conectarse las salidas 1 y 2.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
CABLEADO TOROIDE.pdf [100.63 KB]
Manual de usuario Micrologic 7.0A.pdf [1.01 MB]
Conexion Transformador Rectangular a Micrologic 7.PDF.pdf [695.6 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: