Buscar Preguntas Frecuentes
¿Por qué aparece el error AnF (Pérdida carga]) en los variadores ATV900?
Problema
Fallo AnF en Altivar 900
Línea de producto
ATV900
Ambiente
Hardware
Porque
Borrar falla ATV900
Resolución
El error AnF se produce por la diferencia entre la frecuencia de salida y la velocidad de realimentación.
Para solucionarlo:
Después que desaparezca la causa puede borrarse con el parámetro [Fault reset Automático] Atr o manualmente con el parámetro [Asig. rest. errores] rSF
Fallo AnF en Altivar 900
Línea de producto
ATV900
Ambiente
Hardware
Porque
Borrar falla ATV900
Resolución
El error AnF se produce por la diferencia entre la frecuencia de salida y la velocidad de realimentación.
Para solucionarlo:
- Confirme el calibre del variador según la aplicación (motor, carga, etc.)
- Compruebe el motor, la ganancia y los parámetros de estabilidad.
- Agregue una resistencia de frenado.
- Verifique el acoplamiento mecánico y el cableado del encoder.
- Si se utiliza la función de control del par y el encoder se ha asignado a la retroalimentación de velocidad,
- Fije [Det.pérdida carga] Sdd = [No] nO.
- Fije [Banda muerta pos.] dbP
Después que desaparezca la causa puede borrarse con el parámetro [Fault reset Automático] Atr o manualmente con el parámetro [Asig. rest. errores] rSF
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: