¿El equipo PowerLogic PM3000 tienen la capacidad de tener multi-tarifas?
Problema:
Desconocimiento en la línea de equipos PM3000 y sus características generales

Línea de producto
PowerLogic PM3000 Series

Ambiente:
Hardware

Porque:
  • Conocer si la línea de equipos PM3000 permite tener multi-tarifas
  • Conocer los beneficios de equipos y demás características técnicas

Resolución:

Los medidores de potencia de la serie PowerLogic PM3000 son una gama de medidores de potencia, montados en riel DIN atractivos y económicos que ofrecen todas las capacidades de medición requeridas para monitorear una instalación eléctrica. Ideales para aplicaciones de medición de energía y monitoreo de red que buscan mejorar la disponibilidad y confiabilidad de su sistema de distribución eléctrica, los medidores también son completamente capaces de soportar aplicaciones de sub facturación y asignación de costos.

El medidor de potencia de la serie PowerLogic PM3000 viene en cuatro modelos diferentes:

PM3200 - Medidor de potencia básico, sin comunicación
PM3210 - Medidor de potencia con salida de pulsos
PM3250 - Medidor de potencia con comunicaciones Modbus.
PM3255 - Medidor de potencia con comunicaciones Modbus, DI / DO


Capacidad multitarifa
La gama PM3200 permite distribuir el consumo en kWh en cuatro registros diferentes. Esto puede controlarse mediante:
  • Entradas digitales. La señal puede ser suministrada por el PLC o la compañía eléctrica
  • Reloj interno programable mediante interfaz HMI
  • A través de comunicación
Esta función permite a los usuarios:
  • Realizar mediciones para inquilinos en aplicaciones con doble fuente de alimentación con el fin de distinguir entre la fuente auxiliar y la red eléctrica
  • Conocer en detalle el consumo durante el horario laboral y no laboral y durante los días laborables y los fines de semana
  • Seguir el consumo de las salidas conforme a las tarifas de la compañía eléctrica

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: