¿Cuál es el significado de las categorías de aplicación AC1 y AC3 para los contactores TeSys?

Article available in these languages: Hungarian

Problema:
Se requiere conocer el significado de las categorías de aplicación de los contactores

Línea de producto:
TeSys

Ambiente:
Hardware

Porque:
Características de los contactores

Resolución:
Las categorías de utilización estándar definen los valores actuales de ruptura y corte para los contactores.

Dependen de lo siguiente:

El tipo de carga a controlar (jaula de ardilla o motor de anillo deslizante, resistencias)
Las condiciones del ciclo operativo (funcionamiento del motor, parada o arranque, operación inversa, frenado a contracorriente)

Categoría AC-1 : Esto se aplica a todos las cargas con un factor de potencia de al menos 0,95 (cos phi mayor o igual a 0,95).
Ejemplo de uso: carga resistiva, calentamiento, distribución.

Categoría AC-3 : Esto se aplica a los motores de jaula de ardilla donde se produce la rotura mientras el motor está funcionando.
Ejemplo de uso: todos los motores de jaulas de ardilla, ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, elevadores, compresores, bombas, mezcladoras, unidades de aire acondicionado, etc.

Nota referente a los números de parte del contactor Schneider Electric:

La aplicación más común de contactores es el control de motores asíncronos de jaula de ardilla.
Por lo tanto, los números de parte del contactor de Schneider Electric se basan en la clasificación AC-3.

Por ejemplo, el contactor LC1D18xx está diseñado para controlar motores con una clasificación de corriente nominal de 18 A (AC-3).
Este contactor es capaz de resistir los picos de corriente (~ 100 A) al arrancar, como es típico en máquinas inductivas como motores, sin sufrir daños.
También puede controlar los calentadores de resistencia para clasificaciones de corriente de hasta 32 A (AC-1). Esta carga es resistiva, por lo tanto, no hay picos de corriente.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: