¿Cuál interruptor tiene medidor de energía integrado clase1?
Problema:
Desconocimiento del  alcance de la MicroLogic X

Línea de producto:
MasterPact MTZ

Ambiente:
Hardware

Porque:
Se necesita conocer un interruptor que tenga esta precisión en su unidad electrónica.


Resolución:
La precisión de las medidas de potencia y energía en los interruptores automáticos MasterPact MTZ con la unidad de control MicroLogic X se clasifica como Clase 1, conforme a IEC 61557-12. Este estándar especifica los requisitos de rendimiento de los dispositivos de medición y supervisión que miden y supervisan los parámetros eléctricos en los sistemas de distribución eléctrica. Agrupa los dispositivos de medición de rendimiento con sensores externos (PMD-S), como los transformadores de corriente o tensión (por ejemplo, los medidores de potencia autónomos), además de los dispositivos de medición de rendimiento con sensores incorporados (PMD-D), como los interruptores automáticos. El interruptor automático MasterPact MTZ, con unidad de control de MicroLogic X y sensores incorporados, es un dispositivo PMD-DD con precisión de Clase 1, conforme a IEC 61557-12 para la medición de potencia y energía. Cumple los requisitos de clase de temperatura K70 y las condiciones de funcionamiento con humedad y altitud "estándar", conforme a las tablas 6 y 7 de IEC 61557-12.
MTZ
En el siguiente PDF podrá verificar la guía de usuario para MicroLogic X.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
DOCA0102ES 05.pdf [6.48 MB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: