Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo incremento el IP en los tableros Prisma G?
Problema:
Desconocimiento de tableros Prisma
Línea de producto:
Prisma
Ambiente:
Hardware
Porque:
Se desea conocer con que accesorios se aumenta grado de protección IP en Prisma G.
Resolución:
Originalmente los tableros Prisma G vienen en dos presentaciones uno con grado IP30 y otro IP55. Al primero se le pueden agregar algunos accesorios para que aumente su grado IP.
IP31
La adición de un tejado a un tablero de montado en pared o auto soportado permite aumentar de un IP30 a un IP31
IP40
Se debe agregar puerta. Adicionalmente el Prisma G IP30 tiene un grado de protección contra impactos mecánicos de IK07, con la puerta transparente será de IK08 y con la puerta plana alcanzará IK10.
IP41
Se debe agregar la puerta más un tejado.
IP43
Se debe agregar puerta, tejado y empaquetadura.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: