Buscar Preguntas Frecuentes
Modificación de variables de Vijeo Designer mediante XML
Para poder modificar las variables desde un archivo XML debe realizar los siguientes pasos:
- Exportar las variables desde Vijeo Designer
- Seleccionar el formato para guardar en XML
- Abrir el archivo con algún editor de XML. Verificar como se visualiza la propiedad a modificar. Por ejemplo el formato de configuración para una variable con las alarmas configuradas con Text Display tanto para Touch Action como para Trigger Action, este formato debe respetarse para poder modificar las variables.
- Para una variable que no tiene alarmas configuradas en la siguiente línea roja se debe agregar la configuración de alarmas mostrada en el paso anterior.
- La variable debe quedar configurada de la siguiente forma por ejemplo:
- Guardar el archivo con otro nombre para tener el original de backup, por si necesitan alguna información.
- Seleccionar importar variables desde Vijeo Designer:
- Seleccionar la opción Overwrite existing variables, para que modifique las variables que modifico.
- Verificar la configuración de las alarmas modificadas.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: