Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los tipos de bastidores del Modicon X80?
Problema
Selección Hardware X80
Línea de producto
Modicon 580
Entorno
Hardware
Resolución
Una de las funciones principales de un bastidor es proporcionar un bus de comunicación para los módulos instalados en el bastidor.
La placa de conexiones X Bus está presente en todos los bastidores Modicon X80 y todos los slots de módulo tienen conexiones con la placa de conexiones X Bus.
Un subconjunto de los bastidores Modicon X80 contiene una placa de conexiones Ethernet adicional. El número de slots de módulo con conexión a la placa de conexiones Ethernet está limitado a 8. Por tanto, para los bastidores con más de ocho slots de módulo, algunos slots de módulo sólo tienen una conexión a la placa de conexiones X Bus.
La placa de conexiones Ethernet se utiliza para:
En alguno de estos casos, utilice un bastidor Modicon X80 con Ethernet dual y placa de conexiones X Bus. En otros casos, sólo se permite un bastidor con una placa de conexiones X bus. Si utiliza un bastidor X Bus para cualquiera de los casos mencionados, las funciones de Ethernet de los módulos no funcionan, y los módulos no responden como se espera.
La segunda función principal de un bastidor es proporcionar alimentación a los módulos del bastidor. Un subconjunto de los bastidores Modicon X80 contiene un slot de fuente de alimentación adicional para proporcionar redundancia de alimentación.
En función de esta serie de características, existen tres tipos de bastidores:
Selección Hardware X80
Línea de producto
Modicon 580
Entorno
Hardware
Resolución
Una de las funciones principales de un bastidor es proporcionar un bus de comunicación para los módulos instalados en el bastidor.
La placa de conexiones X Bus está presente en todos los bastidores Modicon X80 y todos los slots de módulo tienen conexiones con la placa de conexiones X Bus.
Un subconjunto de los bastidores Modicon X80 contiene una placa de conexiones Ethernet adicional. El número de slots de módulo con conexión a la placa de conexiones Ethernet está limitado a 8. Por tanto, para los bastidores con más de ocho slots de módulo, algunos slots de módulo sólo tienen una conexión a la placa de conexiones X Bus.
La placa de conexiones Ethernet se utiliza para:
- Módulos de E/S eX80 que requieren un bus Ethernet en el bastidor para intercambiar datos
- (por ejemplo, módulos X80 HART)
- Módulos de terceros que requieren Ethernet.
- Módulos de comunicación Ethernet (que se interconectan con la CPU).
En alguno de estos casos, utilice un bastidor Modicon X80 con Ethernet dual y placa de conexiones X Bus. En otros casos, sólo se permite un bastidor con una placa de conexiones X bus. Si utiliza un bastidor X Bus para cualquiera de los casos mencionados, las funciones de Ethernet de los módulos no funcionan, y los módulos no responden como se espera.
La segunda función principal de un bastidor es proporcionar alimentación a los módulos del bastidor. Un subconjunto de los bastidores Modicon X80 contiene un slot de fuente de alimentación adicional para proporcionar redundancia de alimentación.
En función de esta serie de características, existen tres tipos de bastidores:
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: