¿Cómo restablezco un altivar process a configuración de fábrica?
Problema:
- Línea de producto: Altivar Process
- Entorno: "ATV630,ATV930"
- Porque: Se requiere devolver a valores de fabrica el variador
-Resolución:

1. Desde el menú principal, desplácese hacia abajo hasta el menú 7 [Administración de archivos], presione OK
2. Desplácese hacia abajo hasta el menú 7.2 [Configuración de fábrica], presione OK
3. Desplácese hacia abajo a [Lista de grupos de parámetros], presione OK
4. Seleccione de la siguiente lista dependiendo de qué parámetros quiera reiniciar. Seleccione "Todos" para restablecer los valores de fábrica de todos los parámetros.
- [Todo todo
Todos los parámetros en todos los menús.
- [Drive Configuration] drM
Cargar [Configuración completa] CSt- menú.
- [Motor Param] MOt
Cargue el menú [Parámetros del motor] MPA.
- [Comm. Menú] COM
Cargue el menú COM [Comunicación].
Se puede acceder a este parámetro si [Config. Fuente] FCSI está configurado en [Macro-Conf] ini.
[Display Config.] DIS
Cargue el menú MSC [Tipo de pantalla de visualización].
Se puede acceder a este parámetro si [Config. Fuente] FCSI está configurado en [Macro-Conf] ini.

5. Presione ESC para volver al menú anterior
6. Resalte "Ir a ajustes de fábrica" ​​y presione OK. Obtendrás la siguiente pantalla:

************************************************** ************************************************** *************************
ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
Verifique que la restauración de la configuración de fábrica sea compatible con el tipo de cableado utilizado.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones graves o daños al equipo.
************************************************** ************************************************** **************************
Si se observa la advertencia anterior, presione OK para regresar la unidad a la configuración de fábrica

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: