Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo se tiene que configurar una aplicación en Vijeo Designer para que aparezcan las direcciones en %MW en lugar de 4xxxx?
Para que en Vijeo Designer aparezcan las direcciones com %MW en lugar de 4000x, se tiene que activar la opción "IEC61131 Sintaxis" esta opción está en la configuración del PLC desplegando en el "Administrador de E/S", todo el arbol hasta llegar al nombre de equipo (ver capturas de pantalla).
Configuración en Modbus serie:
![Vijeo Designer Modbus sintaxis IEC %MW 4x 40001 Vijeo Designer Modbus sintaxis IEC %MW 4x 40001](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0158V00000DVCBuQAP&oid=00DA0000000abSmMAI)
Configuración en Modbus TCP:
Configuración en Modbus serie:
Configuración en Modbus TCP:
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: