Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo comunicar un ATS22 y un M221 utilizando el IO Scanner?
Se adjunta un paso a paso de la configuración/ejemplo sobre como realizar la comunicación en Modbus Serie entre los equipos a través del IO scanner.
En el caso de que se necesite una explicación más detallada acerca de la herramienta en sí vas a poder encontrarla en el link:¿Cómo utilizar la función IO Scanner en el SoMachine Basic?
En el caso de que se necesite una explicación más detallada acerca de la herramienta en sí vas a poder encontrarla en el link:
¿Cómo utilizar la función IO Scanner en el SoMachine Basic?
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: