¿Cómo configurar la Smartlink Lite + PowerTag?
Problema:
¿Cómo configurar la Smartlink Lite + PowerTag?

Línea de Producto:
Acti 9

Ambiente:
Hardware

Porque:
Configurar la Smartlink Lite + PowerTag

Resolución:
Nota:  Solo aplica si cuenta con la IP de fábrica.
1. Conectar la alimentación en la parte superior del aparato.
2. Con un cable Ethernet (RJ45), conectar el puerto de datos del Smartlink (situado en la parte inferior) a un ordenador con sistema operativo Windows. Nota: Es recomendable que el ordenador no esté conectado a ninguna red de datos, incluyendo redes WiFi, caso contrario no será posible detectar el SmartLink.
3. Windows detecta el aparato automáticamente (la detección puede tardar unos segundos). Para acceder a ello hay que entrar en “Mi PC” y en el apartado de Red saldrá el Smartlink como un ícono
4. Pulsando sobre el ícono tendremos acceso al entorno web del Smartlink:

Usuario: admin
Contraseña: admin

5. Para cambiar la dirección IP que viene por defecto accede al menú SETTINGS -> COMMUNICATION -> IP CONFIGURATION:
6. Acceder al menú SETTINGS -> COMMUNICATION -> EMAIL SERVICE caso se desee cambiar el servidor de email por defecto (servidor Schneider Electric) por un servidor de email distinto. El servidor de email es responsable por el envío de Alarmas.

Podrá visualizar el paso a paso en la guía Adjunta

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Guia Rapida - Smartlink Lite + PowerTag.pdf [970.82 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: