¿Cuál es el torque de apriete de los interruptores caja moldeada serie CVS?
Problema :
Apriete de conductores.

Línea de Producto :
Interruptores MCCB.

Ambiente :
Equipos de protección.

Porque :
Dudas en conexión.

Resolución :
Par de apriete para lengüetas o barras
- CVS100 = 10Nm
- CVS160/250 = 15Nm
- CVS400/630 = 50Nm

Par de apriete para conectores
- CVS100 = 5/5Nm
- CVS160/250 = 5/5Nm
- CVS400/630 = 20/11Nm

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: