¿Por qué aparecen medidas erróneas de potencia (cosfi) en las PMs/IEMs (PM3000,PM5000,PM8000,IEM300,...)?

Si la tensión y la corriente son correctas, pero el cosfi no es correcto, el problema seguramente será de cableado:
1º Revisar la dirección de entrada del cable de corriente en el trafo.
2º Revisar el cableado de las fases de tensión y de corriente, puede que no estén bien "seriadas" . La tensión de la V1 tiene que ir al trafo 1, la tensión de la fase 2 al trafo 2 y la tensión de la fase 3 al trafo 3, además tienen que estar unidos los S2 de los trafos y conectados a tierra.
3º Repasar la configuración del PM/IEM

Adjunto un video y un pdf en los que se explican paso a paso estos 3 puntos, es para un PM5100, pero es igual para los PM3000, PM5000, PM8000, IEM3000,...
Configuración básica de un PM5100 con transformadores de corriente.pdf



Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos

Configuración básica de un PM5100 con transformadores de corriente.pdfConfiguración básica de un PM5100 con transformadores de corriente.pdf [340.87 KB]
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: