Se energiza un Masterpact pero el display de la unidad no enciende ¿Por qué sucede? ¿Para qué es la pila de respaldo?

Problema :
El display de la unidad no enciende

Línea de Producto :
Interruptores ACB.

Ambiente :
Equipos de protección.

Porque :
Visualización parámetros.

Resolución :
- La unidad de control Micrologic, si dispone pantalla, necesita de alimentación externa a 24 Vcc.. Esta se autoalimenta por la propia corriente que circula por los polos de potencia del interruptor Masterpact. Para ello es necesario hacer circular al menos el 20% de la intensidad nominal que disponga el aparato. Si desean registrar lecturas de corrientes inferiores se sugiere una fuente externa para alimentar la Micrologic.

- Los  pilotos que se encuentran en la parte superior de la unidad de control se abastecen de una pila interna. La vida media de la pila es 10 años para un funcionamiento normal.
A través de estos pilotos, si el interruptor dispara, podemos detectar el motivo del disparo:
- Señalización de un disparo de largo retardo ( Ir )
- Señalización de un disparo de corto retardo ( Isd )
- Señalización de un disparo instantáneo ( Li )
- Señalización de falla a tierra ( Ig )
- Señalización de falla interna ( Ap )

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: