¿Cuál es la referencia de la maneta para los armarios eléctricos Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24, Prisma G, Prisma P, Prisma Set G, Prisma Set P, Prisma PH?¿Cuál es la equivalencia de las referencias 01220,01228,01221,01219?

A continuación de indican las referencias de las manetas según el tipo de armario:
Pragma 13/18/24
Prisma G
Prisma P
PrismaSet G
PrismaSet P
Prisma PH
¿Cuál es la referencia de la maneta para un  Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24?
¿Cuál es la referencia de la maneta para los armarios eléctricos Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24, Prisma G,  Prisma P,  Prisma Set G, Prisma Set P, Prisma PH?¿
La referencia de maneta del Pragma 13/ Pragma 18/ Pragma 24 no se comercializa suelta. La solución para por cambiar la puerta completa.


¿Cuál es la referencia de la maneta para un Prisma G?
La maneta de recambio para los Prisma G es la 01218.
Anteriormente era la 01220 (llave Ronis 405), pero esta fue sustituida por la 01218, que posteriormente ha sido sustituida por la LVS01218 (100% compatible con Prisma G y Prisma Set G).
No hay problema para colocar la nueva maneta 01218 en las puertas donde estaban colocadas las manetas antiguas 01220.

¿Cuál es la referencia de la maneta para un Prisma Set G?
La maneta de recambio para los Prisma Set G es la referencia LVS01218.

¿Cuál es la referencia de la maneta para un Prisma P?

La maneta de recambio para los Prisma P es la 01219.
Anteriormente era la 01221 (llave Ronis 405), pero fue sustituida por la 01219.
No hay problema para colocar la nueva maneta 01219 en las puertas donde estaban colocadas las manetas antiguas 01221.
Las manetas del Prisma Set P (LVS01219) no se pueden colocar en puertas de Prisma P, ya que las varillas no son las mismas en el Prisma Set P y el Prisma P, por lo que habría que solicitar la referencia 01219 a través de nuestros servicio de recambios/repuestas con nuestro SAT.

¿Cuál es la referencia de la maneta para un Prisma Set P?
La maneta de recambio para los Prisma Set P es la referencia LVS01219.
Las manetas del Prisma Set P (LVS01219) no se pueden colocar en puertas de Prisma P, ya que las varillas no son las mismas en el Prisma Set P y el Prisma P.

Importante: En caso de necesitar manetas/puertas de recambio para los antiguos Prisma P será necesario adquirir las referencias sin LVS. En caso de no comercializarse normalmente será necesario adquirir las manetas y puertas de los armarios Prisma P a traves de nuestro SAT.

Adjunto hoja de montaje:

Title => ¿Se dispone de hoja de montaje de las nuevas manetas Prisma G y Prisma P, referencias 01218 y 01219?
URL => https://www.se.com/es/es/faqs/FA309642/

Title => ¿Como se realiza el montaje de las nuevas manetas Prisma G del 2016 en las puertas de los armarios?
URL => https://www.se.com/es/es/faqs/FA305233/
Se adjunta video para el montaje de la maneta.


APENDICE: Evolución de las manetas de Prisma G a PrismaSet G
La referencia inicial de la maneta era la 01220:
¿Cuál es la referencia de la maneta para los armarios eléctricos Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24, Prisma G,  Prisma P,  Prisma Set G, Prisma Set P, Prisma PH?¿
posteriormente evolucionó a la 01218:

¿Cuál es la referencia de la maneta para los armarios eléctricos Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24, Prisma G,  Prisma P,  Prisma Set G, Prisma Set P, Prisma PH?¿
y por último a la LVS01218

¿Cuál es la referencia de la maneta para los armarios eléctricos Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24, Prisma G,  Prisma P,  Prisma Set G, Prisma Set P, Prisma PH?¿


Todas ellas son 100x100 compatibles entre ellas ya que se suministran con los accesorias para ajustarse a las barillas existentes en la puerta.

¿Las manetas se proporcionan con algún tipo de cerradura o llave?

Si, todas las manetas de prisma P que se suministran con cerradura (p.e. la 01229 o 01228), llevan como cerradura de serie la de llave 405, y por supuesto tambien la llave.

¿Cuál es la referencia de la maneta para un Prisma PH?
Disponemos de dos gamas de Prisma PH:
1º Prisma PH con fecha de fabricación entre 1988 y 2004 (color beis/crema/marrón claro)
Prisma PH con fecha de fabricación entre 1988 y 2004 (color beis/crema/marrón claro)
Prisma PH con fecha de fabricación entre 1988 y 2004 (color beis/crema/marrón claro)
2º Prisma PH con fecha de fabricación superior a 2010 (color blanco)
Prisma PH con fecha de fabricación superior a 2010 (color blanco)
Prisma PH con fecha de fabricación superior a 2010 (color blanco)
Para los Prisma PH beis/crema/marrón claro no disponemos de maneta y las nuevas no son compatibles.
Para los Prisma PH blancos la referencia de la maneta es la NSYSFHS1, la referencia de la cerradura con llave Ronis 405 para esta maneta es la NSYIN405E1.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Hoja de Montaje Nueva Maneta.pdf [1.74 MB]
Prisma G- Handle 2 points on door.mpg [25.74 MB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: