Buscar Preguntas Frecuentes
¿Que causa el fallo USF en el ATS48?
Ambiente :
Equipos de control industrial.
Linea de producto :
Variadores de Velocidad, IDVSD
Causa :
Numero de Parte
Resolución :
El arranque suave comprueba la alimentación trifásica de CA en los terminales L1, L2 y L3 tan pronto como se recibe un comando RUN. Esta falla aparecerá en un ciclo de tres minutos dentro de los 250 ms. Esta falla se almacena en el historial de fallas. Causa probable En un arranque suave con alimentación de control suministrada por separado:
• El disyuntor de suministro de línea, los fusibles de línea o el contactor de aislamiento están abiertos.
• La tarjeta de alimentación está defectuosa.
• Determine por qué la energía trifásica no está presente en los terminales L1, L2 y L3 del arranque suave cuando recibe un comando RUN. Rectifique el problema de suministro de energía.
• Verifique el circuito de detección de voltaje de la línea de arranque suave suministrando solo voltaje de control y verificando que se muestre nLP. A continuación, aplique un voltaje de línea trifásico y verifique que se muestra RDY. De lo contrario, verifique todas las conexiones internas de arranque suave. Si no se encuentra ningún problema, reemplace la placa de alimentación.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: