¿Cuáles son los criterios básicos selección de contactores y que opciones tenemos en herramientas de selección online?

Problema:
Correcta selección de Contactores

Línea de Producto:
EasyPact TVS, Tesys,K,D y Tesys G

Ambiente:
Hardware y Software

Porque:
  • Que criterios debemos tener en cuenta en la selección de un contactor
  • Como manejar la herramienta online de selección de contactores

Para la correcta selección de un contactor debemos tener presente la siguiente información, una vez tengamos la información recopilada podemos apoyarnos con las herramientas online que tenemos publicadas en nuestra página, adjuntamos los links al final del documento.
  1. Debemos tener presente el número de polos de acuerdo con el tipo de sistema, normalmente encontramos contactores de 3 o 4 polos
  2. De acuerdo con la carga a proteger, debemos tener claridad de la categoría con la que seleccionaremos el equipo, AC1 para cargas resistivas o AC3 para cargas inductivas.Para mayor información consulte en (https://www.se.com/co/es/faqs/FA336513/ )
  3. Una vez seleccionada la categoría debemos tener claridad de la corriente nominal (A) del contactor o la potencia del motor (kW o HP)
  4. Los contactores actúan por el mando de una bobina, debemos tener claridad de la tensión de la bobina de control, normalmente es una tensión diferente a la tensión de servicio del sistema
  5. De acuerdo con el tipo de sistema donde instalaremos el contactor, se puede requerir contactos auxiliares para el envió de señales del equipo, verificar si se requiere normalmente cerrados (NC) o normalmente abiertos (NO)


Por medio de los siguientes links podemos acceder a la herramienta de selección online de Schneider Electric, donde podrán utilizar la información anteriormente mencionada en los filtros que se muestras a continuación, que facilitan una rápida selección:

Características de selección para contactor

- Link de nuestro Selector de Productos.

Para el selector de productos de cada línea, consulté en:
Selector de productos tesys G

- TeSys Deca contactors (Contactores de inversión y no-inversión hasta 75KW 400V y 250A/AC1)
- TeSys K contactors (Contactores reversibles o no reversibles de hasta 5.5 kW 400/415 V)
- TeSys Giga contactors (Contactores para control de motores de hasta 800 A (40 kW / 400 V) o líneas de conmutación de hasta 1100 A)
- EasyPact TVS contactores (Contactores EasyPact TVS - Desde 6A hasta 40A)

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: