¿Qué paquete de batería externo (XLBP) y RBC es compatible con mi modelo Smart-UPS en línea (SRT)?
Problema:
¿Qué paquete de batería externa (XLBP) y RBC es compatible con mi modelo Smart-UPS On-Line (SRT)?

Línea de producto:
Smart-UPS en línea

Ambiente:
Hardware

Causa:
Hay modelos específicos de batería externa y modelos RBC que son compatibles con un grupo de modelos de UPS.

Resolución:
Al seleccionar una batería externa (XLBP) o RBC para un sistema UPS, use la tabla a continuación para seleccionar modelos compatibles.

NOTA: Cada paquete de baterías externo tiene un conector de acoplamiento con llave que solo es compatible con su UPS correspondiente. Si encuentra que un conector está atascado o requiere una fuerza excesiva para insertarlo, DETÉNGASE y verifique la compatibilidad del UPS y la batería.
Modelo de UPS(comenzando con)Tipo de BateríaReemplazo de la batería (RBC)Voltaje del módulo de la batería Voltaje total de la batería para el UPS Color del conector del paquete de  batería externo Paquete de batería externo (XLBP)
SRT1000XL, SRT1500XL, SRT1000RMXL, SRT1500RMXLBatería de plomo sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugasAPCRBC15548 VDC48 VDCAzulSRT48BP
SRT48RMBP
SRT1000UXI-LI, SRT1500UXI-LIQuímica de litio ion NMCSin batería interna: usa un sistema de batería externoN / AVer el manualAzulXBP48RM1U-LI
Nota: El UPS no
admite ninguna otra marca / tipo de paquetes de baterías.
SRT2200XL, SRT2200RMXLBatería de plomo sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugasAPCRBC14172 VDC72 VDCVerdeSRT72BP
SRT72RMBP
SRT3000XL, SRT3000RMXLBatería de plomo sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugasAPCRBC15296 VDC96 VDCmarrónSRT96BP
SRT96RMBP
SRT5K, SRT6KBatería de plomo sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugasAPCRBC14096 VDC192 VDCBlancoSRT192BP
SRT192RMBP
SRT8K, SRT10KBatería de plomo sellada sin mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugasAPCRBC14096 VDC+192 VDC
-192 VDC
BlancoSRT192BP2
SRT192RMBP2


Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: