¿Cuáles son los problemas que puedo encontrar al usar un Back-UPS de APC con un generador?
Problema:
PROBLEMA # 1: El producto Back-UPS permanece con batería mientras está conectado a un generador:
PROBLEMA # 2: El producto Back-UPS continúa transfiriéndose en línea a la energía de la batería:

Línea de producto:
Back-UPS

Ambiente:
Hardware

Causa / Resolución:

PROBLEMA # 1: El producto Back-UPS permanece con batería mientras está conectado a un generador:

Esto generalmente se debe a que el generador es de tamaño insuficiente. Para evitar la distorsión de voltaje y las complicaciones con un UPS, el generador debe seleccionarse de modo que suministre la corriente máxima requerida por la carga de la computadora, no solo la corriente promedio. Se ha determinado experimentalmente que esto normalmente requiere que el generador tenga una clasificación de al menos 3 a 5 veces la clasificación de toda la carga que se conectará al generador. Sin embargo, debido a las grandes diferencias en la impedancia de salida para los generadores, no es posible especificar un factor de sobredimensionamiento que garantice la compatibilidad con todos los sistemas.
SOLUCIÓN: La única solución sería usar un generador del tamaño adecuado.

PROBLEMA # 2: El producto Back-UPS continúa transfiriéndose en línea a la energía de la batería:

El uso de cargas no lineales con un generador más pequeño dará como resultado que la forma de onda de salida del generador esté muy distorsionada. Es probable que esta distorsión provoque que el producto Back-UPS se transfiera con frecuencia de un modo en línea a otro con batería.

SOLUCIÓN: APC recomienda que las unidades Back-UPS se desensibilicen a través de su software respectivo para permitir que la unidad sea más tolerante a la distorsión de voltaje y, por lo tanto, realice menos transferencias a la batería. Todos los productos UPS Back-UPS actuales son compatibles con esta funcionalidad. Es posible que los productos de Back-UPS del modelo heredado (como la serie BK) no admitan esta funcionalidad.
En la mayoría de los casos, para desensibilizar el UPS, deberá instalar el software Powerchute que se incluye con el UPS. Una vez que se instala el software Powerchute, puede reducir la sensibilidad de la configuración predeterminada de Alta a Media o Baja.

Nota sobre generadores del tamaño de un edificio: en general, los generadores utilizados para respaldar todo un edificio o instalación, como los utilizados para hospitales, tienen un tamaño lo suficientemente grande y de una calidad lo suficientemente buena como para que cualquier UPS APC funcione bien.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: