Buscar Preguntas Frecuentes
Hojas de datos de seguridad del material (MSDS) para UPS Symmetra PX2 y PX 250-500kw
Problema:
Información de MSDS para varios fabricantes de baterías utilizadas en los sistemas UPS Symmetra PX2 y PX 250/500
Producto:
Symmetra PX2, Symmetra 250-500
Ambiente:
Hardware
Porque:
Se requiere saber de donde se pueden descargar las hojas de seguridad del material (MSDS) para UPS Symmetra PX2 y PX 250-500kw
Resolución:
Las reglas con respecto a las MSDS cambiaron en 2016 y ya no es suficiente simplemente publicar un enlace a la MSDS de la batería que utilizamos. Cuando las reglas cambiaron, comenzamos a crear Hojas de Datos de Seguridad (nuevo nombre para MSDS) que cumplirían con las nuevas regulaciones. Estas Fichas de datos de seguridad (SDS) recién creadas se encuentran en la siguiente página web.
http://www.apc.com/ar/es/who-we-are/sustainability/battery-safety/battery-compliance.jsp
Notarás los cambios:
Las hojas de datos de seguridad son específicas de la región. Hay un formato NAM y un formato de la UE.
La intención es dirigir a todos los clientes a esta ubicación cuando tengan preguntas de SDS o MSDS.