undefined undefined
{}

Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
Preguntas frecuentes sobre Smart-UPS SRC 5k, 6k, 8k y 10 KVA
Problema:
Preguntas frecuentes sobre SRC 5,6,8 y 10 KVA

Línea de producto:
Smart-UPS

Ambiente:
Hardware

Porque:
Información del Producto

Resolución:
P: ¿Se encienden los modelos SRC 5-10 KVA UXI sin batería cuando la potencia de entrada está disponible?
A: si

P: ¿Cuál es el uso del kit paralelo (SRCPK001 y SRCPK002)?
R: El kit paralelo le permite conectar el suministro de salida de los dos UPS a la carga a través de una barra de bus de CA común. Ambos UPS comparten la carga por igual, pero si uno falla (ya sea por el desarrollo de una falla o por estar fuera de servicio por mantenimiento), el otro UPS se hará cargo de la carga. Esto solo es compatible con la serie SRC de SmartUPS.

P: ¿Cuáles son las ventajas de la pantalla LCD SRC 5-10 KVA?
R: El usuario puede obtener la información clara y correcta del estado de funcionamiento del UPS, como la carga, el voltaje de entrada / salida, la frecuencia de entrada / salida y el voltaje de la batería, etc. El voltaje de salida se puede configurar a través de LCD: 220/230 / 240 Vac.

P: ¿Podemos obtener información sobre la instalación de carga para los modelos SRC5 / 6/8 / 10KVAUXI?
R: La carga de refuerzo y la carga flotante están disponibles y hay 4 segmentos de corriente de carga opcionales que se pueden configurar: 1.4A / 3A / 6A / 8A, de acuerdo con la condición real para mantener la batería en estado completo, extendiendo así la vida útil de la batería .

P: ¿Cuándo debo elegir un Panel de derivación de servicio?
R: Además del sistema de redundancia paralela 1 + 1, el Cliente también puede buscar un panel de derivación de servicio que le proporcionará una derivación envolvente. Esto significa que si los Clientes necesitan dejar fuera de servicio un UPS por cualquier motivo, pueden usar la derivación envolvente para evitar el UPS sin quitar su carga.

P: ¿Cuáles son las ventajas del transformador de aislamiento APTF10KW01?
R: APTF10KW01 se usa como filtros, aislando el UPS y el equipo conectado de cualquier fluctuación o interferencia de la línea de servicios externos. Los transformadores reductores APTF10KW01 se utilizan para convertir un voltaje de entrada más alto en un voltaje de salida más bajo que podría ser más adecuado para ciertos entornos o configuraciones de sistema.

P: ¿Cuál es el voltaje de la batería que se requiere para los modelos SRC 5 y 6 KUXI?
R: Requiere un sistema de batería de 192 Vcc.

P: ¿Cuál es el voltaje de la batería que se requiere para los modelos SRC 8 y 8 KUXI?
R: Requiere un sistema de batería de 240 Vcc.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.