{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Buscar Preguntas Frecuentes

Este documento explica cómo realizar los procedimientos de Cold Start y Brain Dead.

El procedimiento de arranque en frío se usa para determinar si un UPS funciona si no se enciende cuando se conecta a la red pública.
El procedimiento Brain Dead realiza un restablecimiento completo del microprocesador Smart-Ups. Sin embargo, no restablece las preferencias guardadas.


Inicio fresco:
Esta es una gran manera de establecer si un UPS no se enciende debido a una mala potencia de entrada. Nunca use un Arranque en frío para solucionar problemas de un LED de batería defectuoso, ya que eliminará la luz cada vez, incluso si la batería es realmente mala. Esto se debe a que la autocomprobación compara el estado de la batería con la carga adjunta. Si no hay carga conectada, la batería aparecerá saludable.

1) Apague y desenchufe el Smart-UPS de la pared. Retire cualquier carga adjunta.
2) Mantenga presionado el botón de encendido (etiquetado como "I / PRUEBA" en unidades de pantalla antiguas que no sean LCD) en la parte frontal del UPS hasta que escuche un pitido LARGO.
3) Suelta durante el pitido largo. Si lo suelta después de que termine el pitido, deberá volver a intentarlo.
4) El SAI debe pasar por su "autoprueba normal" y terminar en batería con 4 pitidos cada 30 segundos. Esto muestra que el SAI funciona correctamente y puede pasar una autoprueba y funcionar con batería.
5) Ahora puede enchufar su UPS nuevamente a la pared. Si la potencia de entrada es aceptable, el UPS volverá a conectarse en línea.

El siguiente video muestra cómo realizar un arranque en frío en un Smart-UPS de la serie SUA:


https://youtu.be/NOQq9j2IL_8



Muerte cerebral:
Si tiene una unidad SUA o SUMA, puede usar este procedimiento para alternar entre las comunicaciones Serie y USB. Fuerza un "reinicio" del microprocesador interno, pero no borrará ninguna configuración almacenada.
Útil para solución de problemas básicos ya que restablece la lógica del UPS.

Para unidades SU, SUA, SUM o SURT:
1) Apague y desenchufe el UPS de la pared
2) Mantenga presionado el botón de apagado nuevamente (Alternativamente, podría desconectar la batería interna)
3) Es posible que vea un destello rápido de los LED y escuche un "clic" "audible desde el UPS.
4) Conecte el UPS de nuevo a la pared y vuelva a encender el UPS

Para unidades SMC, SMT, SMX y SRT:
1) Apague y desenchufe el UPS de la pared
2) Desconecte la batería
3) Es posible que escuche un "clic" audible desde el UPS.
4) Vuelva a conectar la batería, vuelva a conectar la unidad a la pared y vuelva a encender el UPS

El siguiente video muestra cómo realizar un restablecimiento de Brain Dead en un Smart-UPS de la serie SMT y SMX:

https://youtu.be/q8qZDBJqdlY

El siguiente video muestra cómo realizar un restablecimiento de Brain Dead en un Smart-UPS de la serie SUA

https://youtu.be/Q4-0lAVBATM


El siguiente video muestra cómo realizar un restablecimiento de Brain Dead en un Smart-UPS en línea de la serie SRT:

https://youtu.be/PLUA-5u0YV4

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: