configuracion de salidas controladas de UPS SRT Series


Problema
Configuración de salidas de la UPS Smart-UPS en línea SRT

Línea de producto
Smart-UPS En Línea

Ambiente
Todos


Porque


El panel trasero del SAI tiene varias salidas, algunas están agrupadas en grupos de tomacorrientes controlables, todas las otras salidas son las salidas SAI, que funcionan como un grupo de salida. Todos estos grupos pueden apagar, encender, apagar y reiniciar de forma independiente el equipo conectado.

Se puede ordenar a los Grupos de Salida Controlable que hagan lo siguiente:


Desactivar: Desconecte inmediatamente de la alimentación y reinicie solo con un comando manual
• Encienda: Conecte a la alimentación inmediatamente
• Apagado: desconecte la alimentación en secuencia y vuelva a aplicar automáticamente la potencia en secuencia cuando esté disponible la energía de la red pública.
• Reiniciar: Apagar y reiniciar


Además, los grupos de tomacorrientes controlables y las tomas UPS pueden configurarse para hacer lo siguiente:


• Activar o desactivar en una secuencia especificada
• Apaga o apaga automáticamente cuando ocurren varias condiciones


Nota:   Si los grupos de tomacorrientes controlables no están configurados, todas las tomas de la unidad seguirán proporcionando energía de respaldo de la batería.


Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: