Mi Smart-UPS no se enciende.

Porque:

1) La batería está desconectada
2) El interruptor de entrada está apagado
3) No hay potencia de entrada, o es de mala calidad

Resolución:
1) La batería está desconectada: SC, SU y SUA Smart-UPS requieren que se conecte una batería funcional para encenderse. Si la batería se desconecta, o falla y se drena por completo, el UPS no se encenderá. Los Smart-UPS de las series SMX y SMT no tienen esta limitación.

En las unidades Smart-UPS RT, las baterías internas deben estar conectadas y ser capaces de soportar una carga para que el UPS se encienda. Cada batería en un Smart-UPS RT de 208v (10kva o menos) debe medir más de aproximadamente 85 voltios y cada batería en un Smart-UPS de 120v debe medir más de aproximadamente 42 voltios. Las unidades Smart-UPS RT no se cargan mientras están en funcionamiento de derivación y dejar una unidad en derivación durante períodos de tiempo prolongados puede hacer que las baterías caigan por debajo de estos umbrales. Una vez que las baterías hayan caído por debajo de estos puntos, deberán ser reemplazadas.

2) El interruptor de entrada está apagado: Smart-UPS mayor a 1500VA tiene un interruptor de entrada que debe estar en la posición ON para funcionar. Por lo general, se encuentra en el panel posterior, junto al cable de alimentación de entrada. Si este interruptor está en la posición OFF, el UPS no verá la corriente de entrada y no se encenderá.

3) No hay alimentación de entrada, o es de baja calidad. El SAI no se encenderá si la potencia de entrada está fuera de los parámetros de funcionamiento en línea. Para determinar si el problema radica en la potencia de entrada o con el UPS en sí, puede "" Arranque en frío "" del UPS. Esto realiza una autoprueba y la fuerza de la batería. Para realizar un arranque en frío:

Desenchufe el Smart-UPS de la pared
Mantenga presionado el botón de encendido (etiquetado I / Test en las unidades SU y SUA)
Suelta el botón durante el pitido largo
UPS realizará un ciclo de autoevaluación y obtendrá batería
Si el arranque en frío es exitoso, ha determinado que el UPS funciona y puede funcionar con la batería sin problemas. Ahora puede enchufar el UPS en la pared. Si todavía no se conecta, puede ajustar los puntos de transferencia de tensión y / o los niveles de sensibilidad para permitir que el SAI funcione con la potencia disponible. En una unidad SU, SUA o SUM, esto puede lograrse a través del software o la Tarjeta de administración de red. En una unidad SMT o SMX, esto también se puede realizar a través de la pantalla LCD. Si la potencia de entrada es de tan baja calidad que no puede ajustar el UPS para funcionar en línea, debe consultar a un electricista o a su proveedor de servicios públicos.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: