Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo se debe utilizar un puntero para realizar direccionamiento indexado con un bloque de operación en Somachine Basic / Machine Expert Basic?
Se puede usar un bloque de operación con la siguiente sintáxis :
%MWz :=%MWx[%MWi]
Donde x es la dirección base, i es el puntero o índice y %MWz es la palabra donde se almacenará el valor de la palabra con dirección x + i
Ejemplo : %MW10:=%MW1[%MW100] . Aqui %MW10 adopta el valor de la palabra con la dirección 1 + valor de %MW100 ; esto es , si %MW100 = 10 entonces %MW10 adopta el valor de la palabra %MW11.
Esto se suele llamar direccionamiento indexado y es muy útil en el manejo de bloques de datos y tablas.
En la imagen siguiente se ve como implementarla en Somachine Basic.
![somachine basic,direccionamiento,indexado,M221,tm221,operacion,indice,puntero somachine basic,direccionamiento,indexado,M221,tm221,operacion,indice,puntero](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009FnBFQA0&oid=00DA0000000abSm)
%MWz :=%MWx[%MWi]
Donde x es la dirección base, i es el puntero o índice y %MWz es la palabra donde se almacenará el valor de la palabra con dirección x + i
Ejemplo : %MW10:=%MW1[%MW100] . Aqui %MW10 adopta el valor de la palabra con la dirección 1 + valor de %MW100 ; esto es , si %MW100 = 10 entonces %MW10 adopta el valor de la palabra %MW11.
Esto se suele llamar direccionamiento indexado y es muy útil en el manejo de bloques de datos y tablas.
En la imagen siguiente se ve como implementarla en Somachine Basic.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: