Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo sincronizar el tiempo de un medidor 7300 con ION Setup?
Pregunta:
¿Cómo sincronizar el tiempo de un medidor 7300 con ION Setup?
Problema:
No se ha podido realizar la sincronización con el medidor
Línea de producto
PowerLogic ION7300
Ambiente:
Medición PowerLogic ION7300
Porque:
Se necesita obtener datos de acuerdo al tiempo real del sistema.
Resolución:
"Transmitir el tiempo de PC actual a los dispositivos" en la barra de menú.
¿Cómo sincronizar el tiempo de un medidor 7300 con ION Setup?
Problema:
No se ha podido realizar la sincronización con el medidor
Línea de producto
PowerLogic ION7300
Ambiente:
Medición PowerLogic ION7300
Porque:
Se necesita obtener datos de acuerdo al tiempo real del sistema.
Resolución:
- Conéctese al medidor usando ION Setup. En la pantalla de inicio de sesión del sistema, el "modo de configuración de dispositivo de ION único" debe estar desmarcado.
- Dentro de la configuración de ION, haga clic con el botón derecho en el nombre de la computadora en el árbol de la izquierda y seleccione "Insertar elemento" para agregar un nuevo sitio. Utilice el puerto serie o el puerto Ethernet según la configuración de red. Con la configuración del puerto serie, configure el tipo de enlace y la velocidad del enlace.
- Verifique que el medidor esté conectado seleccionando un módulo y viendo datos en vivo.
- Para sincronizar el tiempo, haga clic en el reloj circular:
- Confirme que la hora del medidor, que se muestra en la esquina superior izquierda de la ventana, coincide con la hora de la computadora en la que se sincronizó el medidor.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: