¿Cómo configurar las entradas digitales PM8000 usando ION Setup?
Problema:
Necesidad de información para poder ajustar las entradas digitales de un PM8000

Línea de producto:
Medidores serie PM8000
PM8240
PM8243
PM8244

Ambiente:
Software

Porque:
Poder obtener información de otros sistemas, además de generar acciones a partir de estas señales.

Resolución:

Puede usar la configuración de ION para configurar las entradas digitales del módulo de a bordo y / o el módulo de expansión:

A. Para configurar las entradas digitales integradas usando ION Setup:
  1. Inicie la configuración de ION.
  2. Abra el Asistente de configuración para su medidor.
  3. Navegue a E / S> Entradas digitales, las pestañas corresponden a cada entrada digital, haga clic en la pestaña de la entrada digital que desea editar.
  4. Configure la entrada digital seleccionando el parámetro (Ver imagen) y haciendo clic en Editar.
  5. Una vez que el parámetro ha sido configurado, haga clic en Aceptar para guardar la configuración en el medidor.

Nota: IRIG-B solo se puede conectar a una de las entradas digitales ubicadas en la base del medidor, no a un módulo expansión, también debe configurar el reloj de su medidor para usar la sincronización de tiempo IRIG-B.

B. Para configurar las entradas digitales del módulo de expansión usando ION Setup:
  1. Inicie la configuración de ION.
  2. Abra el Asistente de configuración para su medidor.
  3. Vaya a Módulo de expansión> Módulos de E / S opcionales y seleccione la pestaña del módulo que corresponde al módulo de opción con la entrada digital que desea configurar.
  4. Seleccione el canal de entrada digital y haga clic en Editar. Se muestra la pantalla de configuración para esa entrada digital.
  5. Configure la entrada digital seleccionando el parámetro (Ver imagen) y haciendo clic en Editar.
  6. Una vez que el parámetro ha sido configurado, haga clic en Aceptar para guardar la configuración en el medidor.
PM8000

Schneider Electric Argentina

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: