¿Qué es ION Setup?: Software y Manual de usuario

Problema:

Desconocimiento de software ION Setup

Línea de producto:

PowerLogic

Ambiente:

Software

Porque:
Se desea conocer el software para PowerLogic

Resolución:

El software PowerLogic ION Setup es una herramienta de configuración gratuita y fácil de usar que proporciona un entorno intuitivo para configurar y verificar configuraciones en medidores PowerLogic y otros dispositivos.

La configuración de PowerLogic ION tiene un espacio mínimo en el disco duro y requisitos de memoria, por lo que es fácil de instalar y usar en casi cualquier sistema operativo Windows.

Diseñado para operar con Windows 10
Compatibilidad con la visualización del registro de datos y la plantilla agregada para los medidores de potencia

En los siguientes enlaces encontraran el manual de usuario y el link de descarga del equipo:

Manual de usuario
https://www.se.com/ww/en/download/document/7EN02-0293/

Software ION Setup 3.0
https://www.se.com/ww/en/product-range/61461-ion-setup/#software-and-firmware

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: