¿Cuál es la referencia del contactor para tensión DC (corriente continua)?



Dependiendo de la corriente y el tipo de cableado el poder de corte será uno u otro, ver tabla adjunta para seleccionar el contactor con potencia a corriente continua.

***
La gama LC1K es inadecuada para su uso en corriente continua, debido al esfuerzo extra que supone desconectar la carga en continua. La gama LC1D, sin embargo, si está preparada para trabajar en corriente continua. Véase el archivo adjunto para determinar la corriente de trabajo a un voltaje de corriente continua.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Selección contactor Vdc table 2022.pdf [420.66 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: