Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si la UPS en el gráfico de barras LED de carga de la batería parpadea y suena?
Pregunta:
¿Qué pasa si la UPS en el gráfico de barras LED de carga de la batería parpadea y suena?
Línea de Producto:
Smart UPS
Problema:
UPS en falla parpadea indicadores LED
Porque:
Cuando se opera en línea, el tiempo de ejecución restante (calculado por el microprocesador Smart-UPS) debe ser AL MENOS dos minutos más que el tiempo de advertencia de la señal de batería baja.
Si el SAI calcula que el tiempo de funcionamiento restante es inferior a 2 minutos más que el tiempo de señal de batería baja, los LED del gráfico de carga de la batería parpadearán
Resolución:
Opción 1: Restablezca el tiempo de la señal de batería baja a un valor menor. Tomemos como ejemplo un Smart-UPS con 15 minutos de tiempo de funcionamiento a plena carga, y con el tiempo de advertencia de la señal de batería baja establecido durante 7 minutos. Si el tiempo de funcionamiento restante es de 8 minutos o menos, los LED del gráfico de barras de la batería parpadearán al unísono. Intente configurar el tiempo de advertencia de la señal de batería baja en un valor menor a través del menú Configuración y luego en el submenú Parámetros de apagado de UPS de PowerChute plus. Dos minutos es la opción de configuración más baja disponible. Tenga en cuenta que al usar el servidor y la consola de PowerChute Business Edition, el tiempo de la señal de batería baja se establece en 5 minutos y no se puede cambiar.
Opción 2: reduzca la carga o reemplace la batería. El firmware dentro de un Smart-UPS está diseñado para durar años, sin embargo, las baterías son artículos de consumo. A medida que las baterías envejecen, pierden su capacidad de mantener una carga y, por lo tanto, el tiempo de funcionamiento disponible disminuirá con el tiempo. Una vez que el tiempo de funcionamiento restante está dentro de los 2 minutos del tiempo de advertencia de la señal de batería baja, los LED de carga de la batería comenzarán a parpadear y los accesorios del software PowerChute / SmartSlot informarán que las "baterías del UPS están descargadas", incluso si la batería está en 100 % de capacidad. En el caso de una unidad más vieja que funciona con una carga pesada, intente reducir la carga adjunta. Si la unidad es un modelo XL (ejecución extendida), intente agregar un paquete de batería adicional. La duración típica de la batería es de 3 a 6 años. Si tiene un UPS antiguo, intente reemplazar la batería. Los paquetes de baterías XL y los cartuchos de baterías de repuesto están disponibles para su compra en nuestro sitio web en http://www.apcc.com/buy/
Opción 3: realizar una calibración de tiempo de ejecución manual. Este es un procedimiento manual y no debe confundirse con la calibración en tiempo de ejecución realizada a través del software PowerChute. Las baterías dentro del Smart-UPS están controladas por un microprocesador dentro del UPS. Algunas veces es necesario reiniciar este microprocesador, especialmente después de la instalación de baterías nuevas.
Nota: Antes de comenzar la calibración, asegúrese de que el UPS esté en línea y cargándose al menos 24 horas solo por el UPS o 48 horas por un UPS con baterías externas.
Detenga el software PowerChute para que se ejecute y desconecte el cable serie.
Debe haber al menos un 30% de carga conectada al UPS durante este procedimiento, y esta carga no puede fluctuar más de +/- 5%. Este proceso hará que el SAI se desconecte y corte la alimentación a sus salidas, por lo tanto, conecte una carga no crítica al SAI y luego fuerce el SAI en la batería desconectándola de la energía de la red pública.
Permita que la unidad funcione con batería hasta que se apague por completo. ¡Asegúrate de que haya una carga del 30% o más!
Vuelva a enchufar el UPS en el tomacorriente de la pared y permita que se recargue (se recargará más rápidamente apagado y sin carga). Una vez que la unidad se haya recargado, el cálculo de "tiempo de ejecución restante" debe ser más preciso. Recuerde que si la unidad es un modelo anterior, entonces el tiempo de ejecución no mejorará significativamente.
Teoría de la operación: Un Smart-UPS de APC tiene un microprocesador que calcula el tiempo de ejecución basado principalmente en la carga conectada al UPS y en la capacidad de la batería. En el lado derecho del panel de visualización frontal hay un gráfico vertical de cinco LED. Cada LED es una indicación de la carga de la batería en incrementos de (aproximadamente) veinte por ciento: 20, 40, 60, 80, 100% (de abajo hacia arriba). Por ejemplo, si la carga de la batería es del 95%, solo cuatro de los cinco LED se iluminan. Para garantizar que un sistema operativo reciba un apagado correcto cuando se utiliza PowerChute plus o un accesorio SmartSlot, el Smart-UPS genera una alerta que indica que el UPS ha alcanzado una condición de batería baja. La alerta es audible (pitido rápido), visual (LED de batería parpadeante o LED) y legible a través de la interfaz gráfica del software PowerChute (o un programa de apagado de UPS nativo dentro de un sistema operativo particular). Para calcular esta "condición de batería baja" , "todos los productos Smart-UPS tienen un tiempo de advertencia de señal de batería baja predeterminado de dos o dos minutos y medio. Los usuarios pueden ajustar este umbral (a través de Powerchute o una tarjeta de administración de red) más alto si su carga necesita más tiempo para apagarse correctamente. Si el tiempo de advertencia de la señal de batería baja se establece durante 2 minutos, las alertas se activarán simultáneamente dos minutos antes del apagado. Del mismo modo, si el total